This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2933A:使用相位检测器(PFD)块

Guru**** 2783675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2932A, TLC2933A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1217757/tlc2933a-use-of-phase-detector-pfd-block

器件型号:TLC2933A
主题中讨论的其他器件:TLC2932A

您好!

我目前只使用电源电压为5.0V 的 TLC2933A 高性能锁相环芯片的相位检测器(PFD)部分。 我完全不使用芯片的 VCO 部分。 数据表表明、在5.0V 电压下、芯片中的 PFD 可以在至少65MHz (TLC2932A 则为38MHz)的频率下运行;然而、我施加到 FIN-A 和 FIN-B 输入上的信号频率仅为大约3MHz。

我与该芯片的连接如下:

引脚1:5.0V

引脚2:接地

引脚3:无连接

引脚4:3MHz 方波、5.0V 振幅

引脚5:3MHz 方波、5.0V 振幅

引脚6:连接到我的设计中的环路滤波器

引脚7:接地

引脚8:接地

引脚9:接地

引脚10:5.0V

引脚11:接地

引脚12:5.0V

引脚13:通过3k3电阻器提供5.0V 电压。

引脚14:5.0V

 

我的问题:

1.在如此低的输入频率下操作 TLC2933A (或 TLC2932A)中的 PFD 是否可以?

2.这样低的工作频率会影响 PFD 的性能吗?  

3.用'2932A 代替'2933A 有什么好处吗?

4.除数据表中的信息外、您是否有关于芯片的应用信息?

5.芯片所使用的 PFD 类型有一个不好的问题(其他的 PLL 芯片也是这样)、就是它有一个"死区"、即输入信号在锁止时、它在引脚6上不产生输出脉冲 (会在锁相环电路中产生纹波)。 TI 是否有其他可解决该问题的 PLL 芯片正在开发中? (试验机74HCT9046A 中的 II 型相位检测器不存在此问题、但遗憾的是、该芯片已过时。)

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

      很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。