This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL949:电路内编程

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL949, CLOCKPRO, CDCEL9XXPROGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216627/cdcel949-in-circuit-programming

器件型号:CDCEL949
主题中讨论的其他器件: CLOCKPROCDCEL9XXPROGEVM

团队、

我的客户正在寻找对 CDCEL949进行编程的解决方案(直接在其定制设计板上焊接器件)。
根据 ClockPro、它们需要 CDCEL9XXPROGEVM。

是否有任何其他选项?
它需要从外部获得板上的 I2C 总线、对吧?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    CDCEL949可以通过 I2C 进行编程、因此电路板上具有可以与控制器连接的 I2C 总线就足够了。 CDCEL9XXPROGEVM 旨在对单个 CDCEL9xx 芯片进行编程、这并不适合它们的用例。 有关 I2C 编程的详细信息、请参阅数据表的第9.5节和第9.6节、如果他们有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan!