This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913-Q1:CDCEL913驱动器

Guru**** 2922640 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913, CLOCKPRO, CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1204619/cdcel913-q1-cdcel913-driver

器件型号:CDCEL913-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCEL913CLOCKPROCDCE925

大家好、您能提供 CDCEL913?的驱动程序演示吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    您指的是什么驱动因素?

    以下应用手册可以为您提供帮助吗?

    https://www.ti.com/lit/pdf/scaa105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入频率为27MHz、我想输出184MHz。 但我不知道如何配置寄存器。我读取的寄存器值是0x07或0x01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    请下载 ClockPro 以帮助您进行寄存器配置。

    https://www.ti.com/lit/zip/scac119

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N 和 M 如图所示、N=3312,M=486、计算得出的 R 值不在指定范围。内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    该工具已经为您计算了这些值。

    所有这些值都处于限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的寄存器配置。 不过、我得到输出频率不稳定、约为178Mhz。 您能帮助我检查寄存器配置是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    您可以通过该工具检查寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 在使用913作为输出后、我确实在941的 refclcok 引脚上测量出了184mhz。 但我的屏幕上存在屏幕模糊现象。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    941是什么?

    您能否说明什么是"屏幕模糊现象"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ds90ub941as Q1是一款解串器。 这里我使用913作为941的参考时钟。 我只需要将0x56寄存器的值配置为0x01。 我是否需要配置任何其他寄存器。我使用的是分离器模式。 当913输出184mhz 至941时,一个屏幕有垂直条纹,另一个屏幕为黑色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    对于 FPD-link 的问题、请在接口论坛中创建新帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我遇到了一个新的问题。我的输入频率是27 MHz.我希望 Y1输出192mhz、Y2输出184mhz。

    这是我的配置。我配置了两个输出。

    但结果是两个 Y1输出。此选择按钮的功能是什么。

      如何配置以同时获得两个输出 Y1和 Y2。

      

    感谢您的支持

    此致、

    惠州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    您需要使用 CDCE925。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    下图显示了我使用 cdce925后获得的输出。

    但我们已经使用过 CDCEL913机器、而且已经投入生产。

    在本例中、我们是否必须切换到 cdce925? 这是否意味着 CDCEL913不能同时满足 Y1和 Y2输出的要求?

    感谢您的支持

    此致、

    惠州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    913无法同时生成两个非整数倍于时钟的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    当我使用192mhz 的时钟频率除以8155时,屏幕可以稳定地显示。

    使用 CDCEL913给出的192mhz 时钟频率时、发现频率略有抖动、以及图像周围出现锯齿状。

    从示波器可以看出、REFCLK 引脚的频率941也是不稳定的。

    e2e.ti.com/.../2.mp4e2e.ti.com/.../1.mp4

    感谢您的支持

    此致、

    惠州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了941分离器模式、在使用913时钟频率时、是否需要配置941寄存器。 现在仅配置941的0x56寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、惠州市

    对于 FPD-link 的问题、请在接口论坛中创建新帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,ñ a

    我是支持 Pateo 的 FAE、我们不必担心 FPDLINK 的相关设置、现在我想帮助客户确认 CDCEL913是否可配置为 Y1输出192mhz、Y2输出184mhz。

    913无法同时生成两个非整数的多个时钟频率。  [/报价]

    这里提到的整数倍数是10作为整数吗? 例如180、190等 或者1位为整数、不存在小数点。

    出于上述要求、我只能切换到 CDCE925吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    经过学习、我了解整数倍频是指乘法器输入频率。 请问有没有方法可以使用913输出184M 和192M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    从图中可以看出、913只有一个 PLL/VCO 和 P 分频器、因此可以输出 fvco 和 fvco/P 频率。 例如、如果 fvco = 184MHz、有可能913输出频率为184MHz、92MHz、........

    为了同时获得184MHz 和192MHz、我们需要两个 PLL/VCO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是的、我 明白了。

    我曾尝试使用 Clock Pro 制作两个时钟、但仍然无法制作。 似乎它只能被 CDCEL 925取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。