This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:该分离器是否可用于 PCIe3时钟分离

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, LMK00334, CDCDB400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216813/lmk1d1204-can-that-splitter-be-used-for-pcie3-clock-splitting

器件型号:LMK1D1204
主题中讨论的其他器件: LMK00334、 CDCDB400

您好!  

我需要将一个8通道总线的 PCIe3时钟拆分为两个4通道总线的时钟。  

LMK1D1204是否可用于将 PCIe 时钟分离为2个时钟?  

我问的是、由于 PCIe3的路由阻抗为85欧姆、而 LMK1D1204表明其分离的时钟应端接100欧姆。  

因此,我想知道是否可以使用它来分离时钟,如果这样做,那么在器件输入端的100欧姆并联端接将被替换为85欧姆 吗?  

谢谢、BR、  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    LMK1D1204是一种 LVDS 输出类型、需要端接100欧姆以获得适当的输出摆幅。  对于输入侧、如果时钟源不需要100欧姆端接、我们可以这样做。 您能说该时钟输入来自哪里吗?

    对于 PCIe、我们通常使用 HCSL 或 LP-HCSL 类型格式。 拆分时可以使用 LMK00334或 CDCDB400代替 LMK1D1204。

    此致!

    模拟