This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:上升和下降时间

Guru**** 2658965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1214754/lmk1c1104-rise-and-fall-time

器件型号:LMK1C1104

嗨、团队,

在测试过程中、客户发现 LMK1C1104输出的125MHz 时钟的上升和下降时间很长、约为1ns。 您能帮助支持以下请求和问题吗?

根据 DS、当时钟为156.25MHz 且 CL=5pF 时、最长上升和下降时间为0.8ns。 该时间是否与时钟频率相关? 您能否使用 EVM 测试125MHz、CL=6pF 条件下的时间并共享您的测试数据?

2.从 PCB 来看,缓冲区和 CPU 之间的距离不远(但有两个通路)。 从原理图中可以看出、布线上有一个33.2Ω Ω 电阻器。 该电阻器是导致上升/下降时间延长的原因吗? 是否建议使用0欧姆电阻器?

*EC1_GTX_CLK125直接收集到 CPU 输入引脚。

*R9966 PIN2和 CPU pinAC3有2个过孔,且 EC1_GTX_CLK125迹线位于内层18上

3.客户的指数小于或等于0.8ns。 该 器件是否 是不错的选择? 还有其他建议吗?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    我已将此主题转发给专家、我们会尽快回复您。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    由于阻抗 不匹配、这似乎是电路板上的信号完整性问题。  

    对于 LMK1C1104、为156.25MHz 下的5pF 负载定义了0.8ns。 时钟频率是其中的一个差值、但您能否确认 pF 与布线电容+负载有关?

    我们可以移除串联电阻、因为驱动器输出阻抗为50欧姆。 它对反射和性能有所帮助。  

    如果您仍然看到相同的问题、请告诉我、我将尝试查看您的具体案例。   

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    已知负载电容不大于6pF、但引线电容 未知。 如果您可以共享125MHz、6pF 的测试数据、这将有助于确认此器件是否是一个不错的选择。
    另外、我应该移除电阻器或将其更改为50欧姆吗?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    则可以将其替换为0欧姆。 我将查找数据并返回给您。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim M ü,

    我们尝试了 0 欧姆和50欧姆。  改进非常有限。

    客户发现 LM 输入端的时钟信号上升/下降时间短于输出端的时钟信号上升/下降时间。

    如果您可以在125MHz,6pF 的频率下共享测试数据,它将有助于确认此设备是否是一个好选择。

    我什么时候可以得到测试日期? 此项目很紧急。 您可以尽快提供吗? 谢谢。

    此致、

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    我 在您的电子邮件中共享了数据。 我将关闭此帖子、因为我已将此对话移至电子邮件。

    此致!

    模拟