This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:TRF3765环路滤波器设计过程

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1208181/trf3765-trf3765-loop-filter-design-proccess

器件型号:TRF3765
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

您好!

我对 TRF3765环路滤波器的设计有疑问。  根据我所阅读的设计内容、您需要计算器工具。 我下载了名为的工具  

TRF3765EVM 设计套件(修订版 D )(SLWC103D.ZIP (31910 KB))

但是、当我在我的 Windows PC 上安装它时、它甚至不会启动。

可以有人帮助我吗?

谢谢

Vasja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasja、

    我安装了 Windows 10、必须右键单击软件图标以管理方式运行、才能完成安装。

    请尝试一下。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    这不能解决我的问题。 我尝试了两台电脑,问题仍然存在。

    当我运行此文件时,我总是进入安装向导下面(我已经执行了安装):

    当我运行快捷方式文件自动生成什么都不会发生,只是只在鼠标上加载栏,甚至在鼠标上的加载图标停止几秒钟后。

    您能否建议我采用某种解决方案、否则我将无法将此芯片用于我的产品?

    此软件是否有任何特殊依赖性?

    此致、

    Vasja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasja

    我无法找到用于调试的软件的源代码。 我正在尝试了解 TI 内部是否有其他工具可以帮助完成此仿真。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasja

    您可以使用 TI 的 PLLATINUMSIM-SW 作为替代产品。

    https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW

    您可以选择 TRF3765以外的任何通用器件。 然后、您将需要根据 TRF3765数据表修改 Kvco: