This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:频率不稳定和跳跃

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1215364/lmx2595-frequency-unstable-and-jumping

器件型号:LMX2595

大家好、我们将向 LMX2595馈送281.25MHz 外部振荡器、以生成9GHz 信号。 在频谱分析仪上、频率似乎在 不到一秒的时间内下降~ 1KHz、然后恢复到9GHz。 我们担心频率跳跃会对系统中的数字逻辑产生的影响。 您是否有任何测试可以尝试让频率更稳定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    9GHz 是整数通道、1kHz 频率跳变不是由 PLL 造成的。

    与 VCO 频率相比、1kHz 频率非常小、因此也不太可能是 VCO 锁定问题。

    该问题很可能是基准时钟或您的 PLL 配置导致的。

    您能否以 TICS Pro 格式提供 PLL 配置? 例如:

    参考时钟是单端时钟还是差分时钟? 您是如何将其连接到 LMX2595的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel

    感谢您的观看、我要求 FPGA 设计人员提供 TICS Pro 格式的 PLL 配置。  

    外部参考时钟具有一个单端输出、该输出馈送到 OSCINp 引脚。 OSCINn 引脚连接到一个串联的0.1uF 电容器和一个50欧姆电阻器接地。  

    该 LMX 射频输出会通过4dB 衰减器、该衰减器用于驱动 HMC8413放大器的输入、其输出到达 A SA 输入端。  SA 带宽设置为500Hz、频率跨度为10kHz。  SA 的电平经过了调整以防止过载、从而允许 SA 提供振幅和频率测量。  我不记得扫描速度、但扫描速度足够快、可以查看频率跳跃。  频率跳变比9GHz 信号低~1kHz、然后快速返回9GHz、所有这些都在毫秒范围内。  这个跳跃的测量值很难捕捉。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、让我们在配置可用时检查一下配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢您提供的信息、Noel 将在他有空时回复您。 如果您碰巧有 TICS Pro 配置文件(.tcs)可用、欢迎随时提供。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Solution4.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    配置看上去一切正常、因此使 VCO 跳频的唯一原因是基准时钟发生了跳跃。

    您是否有能够测量频率与时间的测试设备?

    如果您有一个频率计数器、您可以使用它来测量基准时钟、看看它是否确实在跳跃。