Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
大家好、我们将向 LMX2595馈送281.25MHz 外部振荡器、以生成9GHz 信号。 在频谱分析仪上、频率似乎在 不到一秒的时间内下降~ 1KHz、然后恢复到9GHz。 我们担心频率跳跃会对系统中的数字逻辑产生的影响。 您是否有任何测试可以尝试让频率更稳定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Noel
感谢您的观看、我要求 FPGA 设计人员提供 TICS Pro 格式的 PLL 配置。
外部参考时钟具有一个单端输出、该输出馈送到 OSCINp 引脚。 OSCINn 引脚连接到一个串联的0.1uF 电容器和一个50欧姆电阻器接地。
该 LMX 射频输出会通过4dB 衰减器、该衰减器用于驱动 HMC8413放大器的输入、其输出到达 A SA 输入端。 SA 带宽设置为500Hz、频率跨度为10kHz。 SA 的电平经过了调整以防止过载、从而允许 SA 提供振幅和频率测量。 我不记得扫描速度、但扫描速度足够快、可以查看频率跳跃。 频率跳变比9GHz 信号低~1kHz、然后快速返回9GHz、所有这些都在毫秒范围内。 这个跳跃的测量值很难捕捉。
Dave