This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:缓冲器输出上升和下降时间相关问题咨询

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204, CDCV304, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212855/cdclvp1204-buffer-output-rise-and-fall-time-related-questions-consultation

器件型号:CDCLVP1204
主题中讨论的其他器件: CDCV304LMK00301

您好、 TI 专家 J ü,

    我想问、CDCLVP1204的输出 TR/TF 是否会受到输入时钟信号的影响。 我个人理解、输入和输出应完全隔离、输出 TR/TF 应以数据手册中给出的最大值200PS 作为参考。 我的理解是否正确? 时钟缓冲器的输出 TR/TF 是否会受到输入信号的影响?

但是、我之前遇到过其他型号的差分时钟缓冲器。 更换不同的前端晶体振荡器后、被测缓冲器的输出 TR/tf 将截然不同。 我想问、原因可能是什么?

 

期待您的回复。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qujindong:

    如果输入信号极慢、以至于没有足够的增益来对齐信号、则这可能会限制输出级、最终会降低输出上升和下降的程度。 因此、如果输入压摆率处于最小指定限值范围内、则不应对输出上升和下降产生影响。  

    输出上升和下降时间受到输出负载类型和值的影响。  

    请告诉我您的问题是否得到了解答。

    好的。

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim M ü,

    我知道您所说的?意味着应该满足 CDCV1204的输入边沿速率参数、对吧

    至于器件 CDCV304、规格中没有输入边沿速率要求。 该器件能否忽略输入的影响? 如果是这样,为什么有这样的差异,你能更详细地解释它的结构,非常感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Qujindong:

    对于 CDCV304、您是对的。 这里没有输入压摆率规格、但查看同一器件的输出压摆率规格、我们可以看到、如果您考虑将这两个缓冲器级联在一起、它需要1.5V/ns 才能实现良好的工作性能。 这只是一个假设、我不确定实际的规格、因为这是旧器件。  

    您能详细解释一下架构吗

    它们是不同的缓冲器类型:微分和 LVCMOS。 我将更详细地了解主要差异并与您联系。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim M ü,

    感谢您的回复!

    对于初始问题、为实现规格输出、CDCV1204需要满足输入时钟斜率的要求。

    我还注意到、对于 LMK00301、规格中不要求输入斜率。 这一点与设计密切相关。 如果贵公司已经发布了相关的学习材料、我希望你们可以将它们发送给我学习。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim M ü,

    如果单独使用 CDCV304并且我在前端使用晶体输入、那么 CDCV304的输出斜率是否不受输入的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quindong:

    CDCV304可以接受晶振输入。 让我进一步详细说明一下慢输入信号的含义。 当您具有极慢的输入转换并且该部件未具有任何迟滞时、可能会导致输出抖动、从而在输出上表现为干扰。 我们尚未对此进行试验以查看这是否会导致缓冲器输出的上升和下降时间降级。 但由于抖动或干扰、这可能会导致输出出现问题。

    输入压摆率是我们针对每个器件进行仿真和测试的数字、可能因每个器件系列而异。  

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim M ü,

    因为我不知道芯片的内部设计、所以我猜是像 CDCV304这样的晶体振荡器、 这没有给出输入信号的斜率要求、在正常的工作环境下、当输入信号电平高于 VIH 时、输出信号将为高电平。 当输入信号电平低于 VIL 时、输出信号为低电平。 因此、当输入信号的斜率为单个时、输入斜率的速度只影响输出信号的占空比。

    我可以用这种方式理解它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qujindong:

    较慢的输入压摆率或转换主要会导致输出抖动、因为当您 处于输入的阈值电压时、如果没有迟滞保护、您可以由于噪声而在该点将输出切换为高电平或低电平。

    Bruce Trump 的注释详细说明了这一点。  https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/comparators-what-s-all-the-chatter

    此致!

    模拟