This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:LVPECL 输出频率

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1215496/lmk5c33216-lvpecl-output-frequency

器件型号:LMK5C33216

您好!

LMK5C3352的数据表将1、000MHz 定义为最大 LVPECL 输出频率。 我想这意味着 LMK5C33216可以生成至少高达1、000MHz 的 LVPECL 时钟。 数据表还添加了"(2)输出频率可能超过 fout 最大值规格、但输出摆幅可能小于 Vod min 规格"、如部分中的一个注释所示 7.5电气特性 。 LMK5C33216实际能够以多高的频率生成 LVPECL 输出频率? 例如、您是否有关于 LVPECL FOUT 与 VOD 的性能图?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    我没有这样的图。  最大频率将受分频值的功能限制。

    是否有您感兴趣的特定频率?

    73、
    Timothy.