This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1215562/lmk04832-lmk04832

器件型号:LMK04832

您好!

我们计划在 设计中使用 LMK04832。

我们需要9个同相 LVCMOS 时钟输出。

在数据表和 TICS Pro 中,输出配置 如 NORM/NORM、NORM/OFF、INV/INV...等
根据我对配置  NORM/OFF 的理解,CLKoutx 将是 NORM,CLKoutx*将关闭。
如果我的理解有误、请更正我。

根据数据表、不建议使用标准/标准和库存/库存输出配置。
因此、我们计划从 CLKout1、3、5、7、9、10和15获取一个范数输出、 11、13和 OSCout。 (标准/关闭或关闭/标准)
但对于 CLKout1、7、10和11具有 NORM/OFF 配置、而 CLKout3、5、9和13具有关/正常输出配置。 (振荡器支持 两者)。

这是否意味着我必须将 CLKoutx 引脚用于 NORM/OFF 配置,并将 CLKoutx*引脚用于 NORM/OFF 配置?

请提供建议。

此致、
Shafeeeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:

    在数据表和 TICS Pro 中,输出配置 如标准/标准、标准/关闭、库存/库存...
    根据我对配置  NORM/OFF 的理解, CLKoutx 将是 NORM,CLKoutx*将关闭。

    应该是正确的。

    因此、我们计划从 CLKout1、3、5、7、9、10获取一个范数输出、 11、13和 OSCout。 (标准/关闭或关闭/标准)
    但对于 CLKout1、7、10和11具有 NORM/OFF 配置、而 CLKout3、5、9和13具有关/正常输出配置。 (振荡器支持 两者)。  
    这是否意味着我必须将 CLKoutx 引脚用于 NORM/OFF 配置,并将 CLKoutx*引脚用于 NORM/OFF 配置?

    我的理解是 NORM/OFF 表示 CLKoutx =同相输出、CLKoutx*=如您所说无输出、相反 OFF/NORM 表示 CLKoutx =无输出、CLKoutx*=同相输出。 因此对于您配置为 NORM/OFF 的引脚(1、7、10、11),您应该对 CLKoutx 进行采样;对于配置为 OFF/NORM 的引脚(3、5、9、13),您应该对 CLKoutx*进行采样。 并且 OSCout 可以配置为任一种方式。

    此致!

    Evan Su