This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:HIN 和 VIN 以及 HIN 和 FIN 之间的时序裕度、用于确保正常运行。

Guru**** 2447620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1214380/lmh1983-timing-margin-between-hin-and-vin-as-well-as-hin-and-fin-for-proper-operation

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMH1981

 请告诉我关于我的问题 bellows:

 

问题:

您能告诉我 HIN 和 VIN 之间的时间裕度吗

以及 HIN 和 FIN 正确的运行?

Backgrand:

我使用的是 LMH1981和 LMH1983的组合。

通常、LMH1981中的 HSOUT、VSOUT 和 OEOUT 为

直接输入到 LMH1983的相应输入。

但是、我在 LMH1981和 LMH1983之间放了一些胶合逻辑

遇到一定数量的不可预测的延迟。

 

参阅 LMH1981数据表上的时序图、可以

HSOUT 和 VSOUT/OEOUT 的前沿完全相同

效果的示例。

我担心、不可预测的延迟可能会导致意外结果。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita-San:

    V 和 F 用于自动格式检测和 ToF 对齐、如果胶合逻辑中的延迟在纳秒级、我认为没关系。

    所有时钟输出均基于 PLL1、且 H 为 PLL1的基准。 同样、胶合逻辑中的延迟无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,

     

    请您及时回答。

    请允许我更深入地讨论这一主题。

     

    我担心的不是 F、V 和 H 的绝对延迟、而是 H 和 V 和/或 H 和 F 的偏斜

     

    我担心这种偏移可能会导致格式检测功能出现问题。

     

    我假设 LMH1983中的格式检测逻辑使用测量 HSYNC 周期

    27 MHz。 它还对 VSYNC 间隔中的行数进行计数。

     

    如果 H 和 V 在同一时刻改变它们的状态并使用27MHz 时钟进行采样、

    被采样 V 的相位是+1、0或者-1个时钟周期、相对于被采样 H 的相位

    这会将格式检测逻辑推导出来。

     

    如果 V 或 F 状态在 H 转换之后的一个时钟出现、则可以禁止出现此问题。

    是这样吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,

     

    让我回忆一下上一个问题。

    请允许我确认以下事实。

     

    LMH1983在 Hsin 和 VSIN 之间是否能承受数纳秒的偏差

    Hsin 和 Fin 之间的偏移、以便进行稳定的格式检测?

     

    如果您能尽快给我反馈、我将不胜感激。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita-San:

    LMH1983使用二维查找表来确定格式-它查看 V 和 F 来确定它是查看隔行扫描还是逐行扫描格式、然后测量 HIN 频率-使用 H 频率和隔行/逐行扫描的组合来确定格式。

    换句话说、H-V 或 H-F 之间的相位无关紧要。