This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:从 CSYNC TTL 逻辑中提取 LMH1981同步

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1214670/lmh1981-lmh1981-sync-extraction-from-csync-ttl-logic

器件型号:LMH1981

我将使用 LMH1981将 Sync 与 G_Sync 和 CSync 信号分离。  在 GS 下则正常工作、因为它具有负的同步脉冲。

1)但是如果我的 CSync 输入处于 CMOS 或 TTL 电平逻辑(正常脉冲0至2.2V)中。 由于它没有负同步脉冲、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    LMH1981仅支持以下输入视频信号。