This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:时钟相位抖动

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1211124/lmk05028-clock-phase-jitter

器件型号:LMK05028

您好、E2E 专家!

你好。

被测器件(DUT)是具有单端时钟输入的 ASIC。  我们正在尝试使用 LMK05028最大程度地减少任何时钟相位抖动。  

 我们应该将 OUT0时钟驱动器配置为单端还是输出差分、并使用缓冲器转换为单端吗?

 2.是否有建议的电源/接地方案可以帮助最大限度地减少任何潜在的相位抖动?

 从布局的角度来看、LMK05028和 DUT 之间可能有一英寸。

此致、

CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    您需要什么频率输出以及您要寻找的抖动集成度是多少? 该典型的 FOM 积分是从12kHz 到20MHz 还是另一个特定区域?

    您可以参阅数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk05028.pdf?ts=1680225315584&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMK05028 以了解布局指南。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley:

    你好。

    请在您的‘中定义‘FOM’。  我们所需的输出频率为100MHz、必须将其相位锁定到100MHz 的输入频率。  它们是相同的、这是个巧合。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    FOM 是品质因数。 我想知道什么是抖动积分。 通常、我们对数据表测量使用集成范围12 kHz - 20 MHz。

    在更接近偏移时、LVCMOS 可能具有更好的噪声性能、而在更高/进一步的偏移区域中差分输出更好。

    您是否有100MHz 输出尽力满足的特定抖动要求?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riley:

    你好。

    具体而言、我们希望 OUT0-OUT3 抖动小于10皮秒。

     其他问题: 如果我们希望锁相到的 IN0信号具有1Hz 的频率漂移、OUT0-OUT3上是否会发生这种情况?  它们是否会跟随频率漂移、还是仅保持锁相并保持在内部设置的频率?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我们的器件可生成具有~150fs RMS 抖动的100MHz 时钟。

    是的、如果输出锁定到 IN0、它们将遵循该基准的漂移。

    -Riley