This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:差分射频输出电压

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1214079/lmx2594-differential-rf-output-voltage

器件型号:LMX2594

您好!

我将使用带扇出缓冲器的差分射频输出。 我想知道差分输出的电压电平。 请告诉我 VOD (POS 和 NEG 信号之间的差值)和 VOS (失调电压)、以便根据信号电平确定合适的缓冲器。

谢谢你。

Youngho.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    VOS 和 VOD 将根据寄存器 OUTx_POW 设置而变化。

    您是否具有目标 VOD? 输出频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑的频率约为4~5GHz。 我的目标是馈送到 接受 LVPECL 和 LVDS 信号的 NB7L572。 它接受 Vhigh:[1.2到3.3V]和 Vlow:[0:Vhigh-0.1V]。 我预计、VOD 大约为0.1V。 对于 LMX2594差分输出、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    在5GHz 输出下、我将输出 VOD 调整为800mV (OUTA_PWR = 0x5)、VOS 测量值为2.9V。  

    LMX2594输出可与 NB7L 交流耦合、如下电路所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    谢谢你的答复。

    1) 1)要使  VOD 达到800mV (OUTA_PWR = 0x5)、VOS 的测量值为2.9V、TiCSPro 处 OutputA_PWR 设置的设置值(从0到31)是多少? 或者、您是否具有 R44地址/值?

    2)后来,如果我想增加一个不同的 VOD 和 VOS 值,我该怎么做? 您是否有特定的工具或方程?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    设置编号为5。

    建议使用交流耦合、因此 VOS 无关紧要。

    要调整 VOD、只需更改 outa_PWR 值。