This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:使用 LVPECL 的 IBIS 交流耦合

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1214015/lmk04832-ibis-ac-coupling-using-lvpecl

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMX1204

当我在原理图中为 LVPECL 驱动器添加交流耦合电容器时、我没有获得任何信号摆幅。 接收器端需要什么偏置? 尝试在 LMK04832 CLKOUT 和 LMX1204 CLKIN 之间进行连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    通常、交流耦合的 LVPECL 需要接收器端接至交流基准。 我们的一些产品具有方便使用的板载交流基准引脚、但 LMX1204 CLKIN 引脚具有内部50欧姆端接(未指定)。 LMX1204是一款射频产品、似乎需要来自射频源的输入、因此我将寻呼我们的一位专家为 LMX1204、帮助确定如何连接两款产品。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    我觉得这是 IBIS 模型问题。 我不熟悉建模内容、我将 LMX1204 IBIS 模型与具有差分输入的其他器件进行了比较、我想下面的 Vinl 和 Vinh 不正确。

    我将这些参数修改为1.2和1.35、如果这样做可以解决您的问题、请进行试用。

    e2e.ti.com/.../lmx1204_2D00_m.ibs