This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:建议采用延时器件

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1213700/lm555-time-delay-device-recommend

器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件:TLC555

大家好、

我的客户 需要一个延时时间器件。

时钟信号:6.25MHz

延迟:30ns

您能推荐一本吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    555计时器均不会在该频率下运行。 TLC555是速度最快的器件、频率范围为1.2MHz 至2.1MHz。 传播延迟超过100kHz 工作频率后开始影响555计时器。 我不确定555计时器器件是否是此应用的最佳选择。 微控制器可能更适合。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通