This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:SMBus 和 OE 模式控制

Guru**** 2766845 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212869/cdcdb800-smbus-and-oe-mode-control

器件型号:CDCDB800

您好、专家:  

我的客户希望在服务器中使用 CDCDB800。 但对于 SMBus 和 OE 控制、我们还有一些问题。  

DB800可以支持 SMBus 和 OE 引脚控制 clk[7:0]、引脚46可以控制 SMBus 模式的启用或禁用、默认为下拉以启用 SMBus 模式。 客户希望 在不同场景下使用 SMBus 和 OE 控制功能。 我们不会将引脚46连接到 VDD 并禁用 SMBus 模式。  

我的问题是

1、OE 控制和 SMBus 控制的优先级是什么?

2.如果我们使 pin46悬空(SMBus 使能状态),OE#控制是否可以被激活? 或者必须禁用引脚46。  

3.如果我们不使用 OE#控制,想要使用 SMBus 控制,如何连接 OE#,禁用或启用?  

实际上、客户想要使用 SMBus 和 OE 引脚控制功能、所以需要兼容的 BOM 连接。 谢谢。  

Br

充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    CDCDB800支持 SMBus 和 OE 引脚控制。 您可以单独使用或组合使用每个选项。 数据表的9.2.2.1节说明了这些器件在每种模式下的工作原理。

    表8.1解释了时钟输出的不同所有引脚和寄存器组合。   

    Unknown 说:
    OE 控件和 SMBus 控件的优先级是什么?

    SMBus 和 OE 在两个控制类型之间具有 AND 功能、因此在某些情况下、其他控制类型都需要使用、如表所述。  

    如果我们使 pin46悬空(SMBus 启用状态),OE#控件是否可以激活? 或者必须禁用引脚46。  [/报价]

    引脚46用于 SMBus 写入锁定。 如果该引脚悬空、OE#控制仍然有效、因为寄存器的默认值设为1。

    如果我们不使用 OE#控件,想要改用 SMBus 控件,如何连接 OE#、禁用或启用?  [/报价]

    您可以将它们保持悬空或通过下拉接地。 当噪声有可能与 OE#引脚耦合时、外部下拉选项很好。

    Unknown 说:
    实际上、客户想要使用 SMBus 和 OE 引脚控制功能、所以需要兼容的 BOM 连接。 谢谢。  [/报价]

    您可以通过跳线将输出连接到 VDD 或 GND、或连接到控制引脚的 GPIO 引脚。 引脚46可以保持 悬空、但您担心噪声会耦合到此引脚并导致 WRITELOCK、则最好在外部将其连接到 GND。

    如果您有任何问题、请告诉我答案。

    此致!

    模拟

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:  

    谢谢你的答复,这是非常清楚的。  

    OE 和 SMBus 内部具有 AND 逻辑、我们是否还具有内部保护功能以防止 OE 引脚上耦合某些噪声? 客户提到 Renases 内部有这种保护。  

     OE 引脚的输入电流规格如何、GPIO 只能驱动最大3-5mA 的电流、我们能否将 GPIO 直接连接到 OE 引脚? 谢谢。  

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我不知道你在这里提到什么保护。 我们在这些引脚上设有内部下拉电阻、以便在噪声未超过阈值电压时、一切正常。

    GPIO 应该能够使用该电流规格驱动这些引脚。

    此致!

    模拟