This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:时钟生成

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1213646/lmk05028-clock-generation

器件型号:LMK05028

您好!

你好。

我知道 LMK05028有2个 PLL 和8个输出、但我需要知道、我可以从每个输出生成8种不同类型的时钟、或者我是否只能生成2种不同类型的输出。
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    LMK05028有2个 PLL、因此可以有2个不同的 VCO 频率、这些频率经过后分频并发送到输出级、可以在其中进行选择和分频。 下面是输出分频器配置的摘要:

    • OUT0有自己的输出分频器
    • OUT1有其自己的输出分频器
    • OUT2和 OUT3共享一个输出分频器
    • OUT4和 OUT5共享一个输出分频器
    • OUT6有自己的输出分频器
    • OUT7有自己的输出分频器

    因此在典型情况下、可以从最大的2个 VCO 频域(来自 PLL 数量)获得6个不同的输出频率(来自输出分频器数量)。 VCO 频域是可通过整数除法从给定 VCO 频率得出的所有输出频率的集合。

      除了两个 PLL 之外、OUT0和 OUT1还可以从源中进行选择、例如外部 XO、外部 TCXO 或两个 DPLL 基准中的任何一个。 这为 VCO 频域中不包含的输出频率提供了更多选项、但它更多是一个特别的技巧。  

    谢谢。

    Evan Su