This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594:电流消耗

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1213324/lmx2594-lmx2594-current-consumption

器件型号:LMX2594

您好!

请提供以下引脚的当前值。

VccBUF

2.VccCP

3. VccDIG

4.VccMASH

5.VccVCO 的输出

6.VccVco2.

此致、

波维特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavithra:

    器件的电流消耗将根据寄存器配置、VCO 频率、电荷泵输出等而变化 有关2050MHz 输出和100MHz 输入的任意典型配置:

    VccDIG:63mA
    VccCP:26mA (电荷泵设置为15mA 有效增益)
    VccBUF:193mA (一个输出激活-当两个输出激活时增加大约92mA。 包括通过外部上拉的电流)
    VccMASH:18mA (三阶、N=61.5)
    VccVCO + VccVCO2:130mA