您好、专家!
如果客户使用 LMK 在 fin0/fin0*上接收时钟,时钟将仅用于 PLL2? 此外、如果他想检测 PLL2是否已锁定、 Status_LD2会仅指示 PLL2状态、是否能够指示 PLL1和 PLL2已锁定? 如果 PLL 被锁定、这个信号是否为逻辑高电平?
请告知。 谢谢你。
此致、
杰拉德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
如果客户使用 LMK 在 fin0/fin0*上接收时钟,时钟将仅用于 PLL2? 此外、如果他想检测 PLL2是否已锁定、 Status_LD2会仅指示 PLL2状态、是否能够指示 PLL1和 PLL2已锁定? 如果 PLL 被锁定、这个信号是否为逻辑高电平?
请告知。 谢谢你。
此致、
杰拉德
大家好、Gerald、
我不熟悉这款器件、但我会尽我所能支持这一点、因为我们的常驻抖动清除器专家已轮岗。 根据我的理解,如果通用时钟输入被 Fin0/Fin0*接收,它只是作为时钟分配阶段的可选源被转发到 VCO 多路复用器,所以它的操作通常与任一 PLL 都无关。 数据表详细介绍了一个应用示例(8.4.2.2)、其中 PLL2用于带外部环路滤波器和外部 VCO 的单环路模式;在这种特定情况下,Fin0/Fin0*可用于接收来自外部 VCO 的信号,并将其反馈回 PLL2和分配网络。 PLL1应该不被使用并且 Fin0/Fin*对它没有影响。 但是、根据您所说的内容、您的客户这样做并非完全正确。
STATUS_LD2可配置为通过数字锁定检测(DLD)功能指示 PLL2是否已锁定、以及 PLL1和 PLL2是否均已锁定。 数据表的第节(8.6.0.2.8.7)显示了可用于此引脚的编程选项、我认为两个相关选项是"PLL2 DLD"和"PLL1与 PLL2 DLD"。 我希望 PLL 被锁定时、这个信号为逻辑高电平、如果没有、这个信号为逻辑低电平。
谢谢。
Evan Su