This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:EVM 问题

Guru**** 2754715 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212130/lmx2594evm-evm-questions

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

大家好、

我需要以下客户咨询方面的帮助:

模块是否可以通过调整 VCO 来使输入信号失真/拉伸并返回输出信号? 例如、我想象一个重复率为10MHz 的脉冲序列输入。 我是否可以返回相同的脉冲序列、但使用、例如10.001 MHz 重复率?  

此外、VCO (时钟)非调整的分辨率是多少? 它能否低至1E-12、即低至1E-6 ppm 的标准化频率分辨率?

提前感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    如果 LMX2594具有稳定的连续10MHz 输入时钟、您可以从器件获得连续10.001MHz 时钟。 请注意、LMX2594的最小输出频率为9.765625MHz。

    PLL 分母的长度为32位、因此 VCO 频率最小变化量为相位检测频率/2^32-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    如果您对 LMX2594具有稳定的连续10MHz 输入时钟,则可以从器件获得连续10.001MHz 时钟。 请注意、LMX2594的最小输出频率为9.765625MHz。[/引号]

    您能否向 LMX2594发送任意信号(带宽>10MHz)(即无时钟)并使其从器件输出中拉伸/压缩?  

    PLL 分母是32位长的、因此 VCO 频率变化的最小值是相位检测频率/2^32-1.

    您能否解释一下"相位检测频率"是什么意思?

    当 PLL 分母为32位长时、对于10MHz 输入、我可以获得10 MHz x 2^-32的最小频率变化(根据我的示例)

    还有没有其他采用时钟分辨率高于32位的类似 EVM 器件?

    提前感谢您。

    此致、

    Marvin 酒店

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    PLL 的用途是让 VCO 随着输入时钟进行跟踪、如果输入时钟不是稳定的周期性时钟、VCO 的输出也是不稳定的。  

    上图中、FPD =相位检测器频率。 在此示例中、分母设置为1000、因此 VCO 分辨率为 FPD/1000 = 10M/1000 = 10kHz。

    因此、如果分子递增1、VCO 频率将递增10kHz。

    32位分母是最大值 最为流行的版本。