This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:THS5641A 的时钟

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, THS5641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212875/lmk04828-clock-for-ths5641a

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: THS5641A

我们将使用 LMK04828为 THS5641A 提供时钟。

LMK04828似乎没有生成 THS5641A 所期望的3.3V CMOS 时钟输出。

我已在随附的 pdf 中总结了该问题。

您能否建议输出类型和 RC 值来满足 THS5641A 的数字输入规范?

谢谢!

Andrewe2e.ti.com/.../notes-040323.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    LMK04828在 DCLKout 和 SDCLKout 处不支持 LVCMOS 输出。 所有可用的输出格式都不符合此输入规格。  

    仅 OSCout 支持 LVCMOS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    只是一个跟进。

    我们使用了 FPGA 的3.3V 时钟、使 THS5641A 正常工作。

    谢谢!

    Andrew