This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:超级电容器不充电

Guru**** 2927470 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002, BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1211369/bq32002-supercap-not-charging

器件型号:BQ32002

您好!

我们将0.22F 的电容器连接到 BQ32002DR、该超级电容器无法充电。

我们为电路板加电超过24小时、但电容器仍然未充电。

是否有控制位可在电池或超级电容器之间进行选择? 或者默认情况下器件应该为超级电容器充电?

谢谢。
该死的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    您说的是 BQ32002还是 BQ32000

    32002不支持 涓流充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 我们有 BQ3200 2.  部件. 是 BQ3200 2.  部分工作? 我们应该转到 BQ3200 0 部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚尝试了 BQ3200 0  器件、即使在通电超过1小时后、超级电容器也不会充电。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了 TCH2位、或许是缺失的部分。 它将在我们将其设置为0x1后更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    充电器是否在工作?