This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572频率 斜坡

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212979/lmx2572evm-lmx2572-freq-ramp

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

我们将研究 LMX2572的 freq.ramp 功能。

我们有一个频率。 1045MHz 至1020MHz 的峰值振荡器  

如何使用 EVM 和 TICS Pro 执行此扫描、有没有说明?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjom:

    您是否查看了 EVM 用户指南? 有几个斜坡示例。

    输出端的频率跨度为25MHz、这意味着 VCO 频率跨度为100MHz。 因此您无法执行无校准的自动斜坡。 换句话说、您无法获得线性频率斜升、在斜升期间需要进行几次频率校准。

    要了解频率斜升的概念和限制、请阅读数据表中的以下部分。

    7.3.13斜升函数

    8.1.7.1手动斜坡模式

    8.1.7.2自动斜坡模式