This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:使用10MHz XO 运行 EVM

Guru**** 2779495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212811/lmk05318bevm-evm-operation-with-a-10-mhz-xo

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK05318B

我正在尝试使用 LMK05318B 将2.5GHz BAW 锁定到外部10MHz 基准并输出250MHz。  10 MHz XO 是高质量 Wenzel 振荡器源(因此、我不担心 XO 源产生的任何相位噪声或 ppm 降级)。

在使用 EVM 和 GUI 的"正常"配置下、只要频率略高于10MHz (以满足 DPLL 的分数 PFD 要求)、我就可以成功锁定板载 XO 或外部基准。  我无法使其在精确的10 MHz 基准下工作。

我跟踪过此帖子: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1070959/lmk05318b-the-allowed-frequencies-for-the-xo-input/3963560。  我意识到需要禁用 DPLL。  我如何在 GUI 中执行该操作?  我试图取消选中"Enable PRIREF"和"Enable SECREF"、但如果我将其设置为10MHz、这并没有减轻 XO 页面上的错误消息。

-罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想起来了。  向导的第一页上有一个开关选择、需要切换为"Disable DPLL"。  --- rjh