This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:我想使用555计时器在降压直流/直流转换器的 EN 引脚上产生200ms 的延迟。 我不知道如何设计它? 是否有更合适的解决方案推荐

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1212751/lmc555-i-want-to-use-a-555-timer-to-create-a-200ms-delay-on-the-en-pin-of-buck-dc-dc-i-don-t-know-how-to-design-it-is-there-a-more-suitable-solution-recommended

器件型号:LMC555

我想使用555计时器、在降压直流/直流的 EN 引脚上产生200ms 的延迟。 我不知道如何设计它? 是否有更合适的解决方案推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    此功能通常由监控器器件或直流/直流转换器的 EN 引脚上发生延迟来实现。  您可以使用计时器、但这可能会使解决方案更加复杂。  您打算使用哪种降压稳压器?

    此致、
    Mike