This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:输出频率不正确且噪声很大

Guru**** 2929030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1211833/lmx2572evm-incorrect-output-frequency-and-very-noisy

器件型号:LMX2572EVM

大家好、

您能在下面询问我们的客户吗?

我们购买了 LMX2572EVM、在按照用户指南操作并接通电源后、它无法输出正确的频率且噪声很大、我该如何立即获得相关帮助?

默认配置是输出3GHz 时钟、但我在我们的频谱分析仪上看到了3.81285G、它的噪声也非常大、可能 LDO 电压过高、需要进行调整、您可能在某个位置有一个测试点。

首先、测试模式不输出100Mhz:

应该是3G 的默认设置是3.811G:

正如您在频谱中看到的那样、输出具有极大的噪声。 存在非常错误的情况。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    LMX2572EVM 没有有效的参考时钟。

    请确认您是否从参考 PRO 板(上方绿色电路板)获得100MHz 信号。 如果我写的是正确的、则绿色板上的跳线未正确设置。  

    OE 应与 Vdd 绑定、以便启用 LVPECL 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    据我们的客户介绍、它解决了这个问题。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo.