This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:关于载波附近的巨型杂散

Guru**** 2802995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1211712/lmx2572-about-huge-spur-near-carrier

器件型号:LMX2572

您好!,

我正在 我的新 电路板上处理 LMX2572 PLL、并且在载波频率附近遇到巨大的杂散。

在6GHz 输出下、除了载波外、杂散大约为3.15M Hz。  我得知、 当将输出切换到5GHz 时、杂散会移动零数 kHz 到更接近载波、甚至在4Ghz 或3.4GHz 输出时移动零数 kHz 更接近载波。 PLL 在整个过程中保持锁定、输出频率也正确。

下面是原理图/布局(PCB 材料4003C)。

输入频率为100MHz、Agilent N5182提供+3dBm。 如下所示的寄存器:

我在下面有个小问题、  

1、 关闭板上的所有其他部件、只需使用 Agilent E3632的3.3V 电源为 PLL 供电

2、通过 FPGA 对 SPI 编程、然后是 MSP430 MCU

3、用新的 IC 替换。  

4、重新焊接环路滤波器元件

但都没有帮助。  

LMX2572在 我的旧电路板上运行良好、 旧布局(如下所示)可将所有环路滤波器组件放置在引脚35附近。 根据数据表建议、我的新布局对环路滤波器进行了分频、这是否是根本原因?

我使用相同的 OSC 输入/电源/FPGA 或 MSP 程序验证了旧电路板;它始终工作正常。

我很困惑、因为我的新电路板上哪里会出现巨大的杂散、我是否漏掉了新电路板上的任何东西、或者我是否有任何可以尝试的东西?

提前感谢、

T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    CPout/VTUNE 跟踪位于哪个 PCB 层? 新电路板与旧电路板对比。

    是否有任何其他接近 CPout/VTUNE 布线的信号布线(包括上层和底层)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我刚在引脚29 (VrefVCO2)上看到3.xMhz 信号、 然后尝试将陶瓷电容器更改为 tan、问题解决了。

    谢谢。

    T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    很高兴听到您的问题已解决。