This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-EP:使用 LMX2694-EP 替代 LMX2595

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-EP, LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1211548/lmx2694-ep-replacing-lmx2595-with-lmx2694-ep

器件型号:LMX2694-EP
主题中讨论的其他器件: LMX2595LMX2594

团队、您好!

我将检查将 LMX2595替换为 LMX2694-EP 以获得8050 MHz 下的频率运行时的兼容性。

和 reg。 已连接 LMX2595的设置。

e2e.ti.com/.../LMX2595-Fout-8050MHz.txt

是否可以将 LMX2595软件直接应用于 LMX2694-EP 或者需要进行任何更改?

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    寄存器映射兼容99%、LMX2694比 LMX2594多两个寄存器。  

    是否确定要使用 LMX2694-EP 来替换 LMX2595?  价格差异很大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我的客户需要更换 LMX2595、其功能类似、但工作温度范围更宽、因为它们将用于高温环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    理解、谢谢。