This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:Kvco 影响 VCO7的+85C 性能?

Guru**** 2768395 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1210409/lmx2595-kvco-affecting-85c-performance-for-vco7

器件型号:LMX2595

我目前在 完全辅助模式下、在+85°C 的温度下使用 LMX2595、并在+85°C 的温度下执行校准

在调整到 VCO7内核的末端时我们看到了一个问题、在 SSA 上、频率看起来非常嘈杂(不是解锁、只是看上去很差)。 一旦我获得、我可以在+85°C 提供一个它的图形、我已经将它在+25°C 时的样子附加了下来

在高温下、"稳定"频率的噪声更大(认为放大了)

我想知道针对此内核的 Kvco 是否会影响它并导致几个月前、我在-40°C 时遇到了 Kvco 问题、并认为此问题可能与此相关: e2e.ti.com/.../lmx2595-calibration-at-25c-does-not-lock-at--40c-for-vco4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    如果您能提供相位噪声图、我们将更容易分析。

    您说校准是在高温条件下进行的、您能否提供校准数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel

    我可以得到一个相位噪声图、今天晚些时候就能提供它

    PLL 图将为3mA、因为我短暂地移入和移出6mA 以缩短我的稳定时间、并从宽带切换到窄带环路滤波器以缓解整数边界杂散

    对于校准数据、您是否只想让我在两个频率之间跳频的 N 分频器、VCO 内核、CAPCTRL 和 Numerator 值?

    此外、当降低温度时、噪声会变得"更小"、以及跳至更低的频率(在10s-100s 的频率幅度上)

    另外、在对 Kvco 进行数学计算时、我发现、从数据表中可以看到、幅度的跳变会使 Kvco 从73变为 Kvco 238.29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为是否能够提供此器件随温度变化的 kV 曲线? 类似于您在-40°C 时为我提供它们的方式

    此外、我们还想知道的一点是、如果除了寄存器中提供的0、3、6、9、12、15mA 之外、还有任何其他设置、我们是否可以将电荷泵设置为该值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是+85C 时的稳定时间和+85C 时的相位噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我将获得一些测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    频率 Kvco 在房间 KVCO 处于85°C
    13.9GHz 206MHz/V 185MHz/V
    14.5GHz 193MHz/V 148MHz/V
    15GHz 的性能 222MHz/V 200MHz/V

    在测量瞬态响应时 、会相应地调整 VBW、尤其是在"窄带"条件下、否则读取数据时噪声会过大。

    例如、

    您是否对25°C 和85°C 测量使用相同的 VBW (或类似的东西、具体取决于测试设备)?

    下面是15GHz 时在25°C 和85°C、VBW = 200kHz 时的瞬态测量值。 没有明显的区别。

    25°C

    85°C

    下面是我在25°C 和85°C 下进行校准后获得的 VCO 参数、这些值很接近、是有道理的。 您的数据是什么样的?

        15GHz 的性能  
    温度 校准 Capcode 双色
     25°C 7. 18. 238
     85°C 7. 18. 291.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的数据 Noel 非常有帮助

    我打开了 E5052B SSA 上的平滑函数,它消除了噪音,但我不知道有多少帮助我的性能,因为它是平滑的(唇膏上的一只猪?)

    此外、您是否认为具有如此高的分子值(denom = 65535、num= 65207)会影响这一点?

    以下是我的价值观、它们看起来非常接近于您的价值观:

    14.999GHz
    温度 校准 Capcode 双色
    25°C 7. 20. 236.
    85°C 7. 21. 291.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    对于 E5052窄带瞬态测量、我们需要设置正确的"频率范围"。 设置-->频率范围。

    这不是对 DUT 性能的平滑处理、而是对测试设备的平滑处理。 这种平滑处理类似于光谱分析仪。 当我们使用全跨度时、本底噪声非常高、因为 RES BW 和 VBW 很大。 例如、对于10kHz 跨度、我们需要使用(通常是自动的)较小的 RES BW 和 VBW、以便可以看到信号的实际本底噪声。

    VCO 参数是正常的、这意味着低相位噪声不是由于参数错误所致。

    分母设置 可能会影响相位噪声、您应该会看到对相位噪声测量的影响。 如果相位噪声图在25°C 和85°C 条件下相似、我们应该会在这些温度下看到类似的瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在观察参数时的想法、开启平滑处理后确实会有良好的瞬态响应、因此我要将噪声归因于环路或测量中的可能灵敏度

    当我提高到15GHz 时、我使用外部倍频器、噪声会立即消失、信号良好、我的假设是、我现在使用的是7.5GHz 的 VCO1、而不是 VCO7的接近边界  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    VCO 参数看起来很好、我们仍然有裕度可以提高频率。 您可以尝试使用完全辅助模式、使 VCO 高于15GHz、减少 Capcode、我认为应该是锁定的。

    在7.5GHz 下使用 VCO1 +外部倍频器与在15GHz 下使用 VCO7之间会存在一些相位噪声差异、因为 VCO 相位噪声在7.5GHz 下更好。 我预计差异不会很大。 从仿真可以看出、抖动最严重的只有5fs。