This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310-EVM:SAW 功能为输出、而非方波

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1208917/cdclvc1310-evm-saw-function-as-output-not-square-wave

器件型号:CDCLVC1310-EVM

我使用的是 CDCLVC1310-EVM、 我正在为 VDD 和 VDDO 提供3.3V 电压。 我将使用板载25MHz 晶体振荡器来测量方波、但使用的只是 SAW 功能。 输出范围也在~0.7V 至~2.5V 之间变化。

跳线如下所示:

J40短接

J41短接

J38短接

J39短接

J43: 短接至 VDD (2-3)

J42:短接至 GND (1-2)

如何获得干净的方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AKM:

    我已在我们的 EVM 上对其进行了测试、没有看到任何问题。 我得到完美的方波输出。 您能否提供有关设置 OE 引脚等的更多详细信息?  

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OE 引脚、我将 J48短接、即 Vcc。 仍然没有得到干净的方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AKM:

    请提供有关 EVM 的探头、示波器屏幕截图和功耗的更多信息。  

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 SMA 转 BNC 适配器与 x1 BNC 示波器探头配合使用。 该 EVM 的功耗为3.3V、电流约为96mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AKM:

    您能告诉此 BNC 电缆上的示波器、探头和电容带宽吗? 这是非常低的频率、但考察这些仍然很好。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用两个示波器、其中一个示波器具有以下功能:

    示波器的带宽为60MHz。

    示波器的电容为10pF。

    探针是 SMA 至 SMA 连接器  

    我在我的所有示波器上获得相同的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AKM:

    请同时分享一个波形。 您是否也可以使用比这更高的带宽范围?

    此致!

    模拟