This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:原理图检查

Guru**** 2925690 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1211237/cdclvc1310-schematic-check

器件型号:CDCLVC1310

您好、TI 团队、

您能帮助检查 CDCLVC1310的原理图吗? 原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../CDCLVC1310RHBR-SCH.pdf

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我在原理图上添加了输入。 请确保将正确的 VDD 电源轨连接到所有逻辑引脚(OE、IN_SEL0/IN_SEL1等)。 在下面随附的原理图中针对这些元件添加了注释。 您还可以使用 TI BAW 振荡器(LMK6X)、该振荡器提供低抖动和可编程频率选项。 尺寸相同的器件可以满足所有不同的板级频率要求。  

    e2e.ti.com/.../0410.CDCLVC1310RHBR-SCH.pdf

    此致!

    模拟