This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208P:OE 悬空并对组进行澄清

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1211280/lmk1d1208p-oe-floating-and-clarification-on-banks

器件型号:LMK1D1208P

对应的 ARM Cortex M4。 数据表指出默认为高电平-这是否意味着对于任何我会始终保持开启的输入、我可以使该引脚悬空? 或者我是否需要在外部将其绑定到高电平?

其次、我注意到数据表的第8.3节表明可以生成4个输入副本-不应该是每个组可配置输出电平的任一输入的8个副本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    yanbin hu 说:
    用于 OEx 引脚。 数据表指出默认为高电平-这是否意味着对于任何我会始终保持开启的输入、我可以使该引脚悬空? 或者我需要在外部将其绑定为高电平吗?

    OEx 具有内部拉电阻器、因此默认情况下启用输出。 您可以将引脚保持悬空、它应该会启用输出。 我认为最好将它们连接到 VCC 或 GND、而不是悬空、以避免任何噪声耦合并导致错误状态。

    其次,我注意到数据表第8.3节指出可以生成4个输入副本-不应该是每组可配置输出级别的任一输入的8个副本?

    这里有一个拼写错误、我们将使用正确的说明来更新数据表。  

    此致!

    模拟