This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:无输出

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1209366/lmk1d1204-no-output

器件型号:LMK1D1204

   我正在试验电路板上测试 LMK1D1204 LVDS 时钟缓冲器、以确定该缓冲器是否适用于相应设计。  我使用3.3V 的 VDD 并输入 0-2V 的差分时钟信号、但输出在0.1uF 电容器之前处于0.5V 的稳定状态、在电容器之后处于0V。 以下是我们尝试的配置。 目前、我们不关心噪声、因为这只是一个简单的"是否会起作用"测试。 悬空输入(IN1_P 和 IN1_N)是否会激活失效防护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon、

    一些想法:

    • IN_SEL 可能未完全连接? 尝试在引脚1和2上放置镊子或其他材料、并确保 IN_SEL 引脚短接至 GND
    • VAC_REF0上10µF Δ V (基于并行通道中的对应关系)?  如果未使用交流偏置、则此引脚可保持悬空。 10µF 对该引脚施加的压力过大、可能会使偏置驱动器承受应力。
    • VDD 和 GND 之间是否有旁路电容器? 我没有看到。

    我意识到、您可能已经通过并行渠道向这些想法提供了一些反馈、但它尚未向我提供... 请告诉我您是否检查过这些内容。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看这些建议。  

    因此、我通过使用0.1uF 电容器连接到 GND 来使用交流偏置。 这是否会导致浮点输入(IN1)影响 Out0的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon、

    您能否告诉我们您是否能够接受上述建议? 如果仍有问题、我将提供进一步的帮助。 如果您可以 Insel = 0、则 IN1不会引起问题。 对于未使用的输入、可提供1K 下拉电阻。

    此致!

    模拟