This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:LVPECL 输入终端

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205887/lmk1d1208-lvpecl-input-termination

器件型号:LMK1D1208

 应如何实现 LMK1D1208输入(引脚9和10) LVPECL 端接?

什么类型的 LVPECL 输入级芯片?

驱动器是标准的3.3V LVPECL、驱动器侧没有任何终端组件。

数据表仅提供用于 LVPECL 输入的交流耦合图片。 是否可以进行直流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko、

    据我所知、该芯片没有任何用于 LVPECL 终端的内置机制、并且不严格要求交流耦合 LVPECL。 我认为标准直流耦合 LVPECL 终端(来自 此 E2E 博客文章)是一个不错的起点:

    换句话说、假设您使用50欧姆迹线、请在器件 LVPECL 输入引脚之前将50欧姆终端电阻器分流到(VDD - 2)伏。 如果您的设计中没有(VDD - 2)电压节点、则可以使用电阻分压器形式的戴维南等效器件。

    但是、我想与我的团队核实一个潜在的重要细节: 我看到数据表中的交流耦合 LEVPCL 输入方案具有75欧姆串联电阻器、"在信号摆幅>1.6Vpp 时需要用于减小 LVPECL 信号摆幅"、而且该标准直流耦合 LVPECL 终端中没有串联电阻器。 我将确认是否需要它们用于直流耦合、并尽快告知您。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是否有关于此终止问题的任何新闻?

    如果 LKM1D1208输入级支持标准 LVPECL、我可以如下图所示进行端接(输入级 VDD=2.5V):

     如果  LKM1D1208 VDD 为1V8或3V3、端接将会怎么样?

    或者、 由于驱动器是3V3 LVPECL、所以它是从3V3强制供电 LKM1D1208吗?  

     LKM1D1208 Vinp-p 似乎为0.3...2.4V (请参见下面的数据)。 使用 直流耦合 LVPECL (T 终端、电压摆幅1.6...2.4V)几乎无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko、

    很抱歉耽误你的时间。 从根本上来说、串联电阻旨在将信号摆幅降低至接收器可承受的电平、因此如果直流耦合 LVPECL 端接仍然存在该问题、则仍应将其包含在直流耦合的 LVPECL 端接中。

    据我所知、如果使用了戴维南等效电路、不同的 VDD 值可能会影响端接、因为电阻器值必须不同才能实现(VDD - 2)的等效节点 v。我不熟悉如何连接在不同电源电压下工作的 LVPECL 驱动器和接收器、并且直观地假设只要接收器可以接受输入规格(峰-峰值、共模电压等)、就应该没问题。 我将询问大家是否有特别注意事项。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有任何员工确实可以解答上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko、

    LVPECL 驱动器的电源电压和 VOD 是多少? 您希望向 LMK1D1208施加多大的电源电压? 这些信息将帮助我为您找出直流耦合原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    如第一篇文章中所写、驱动是标准的3.3V LVPECL。

    VDD 和 VOD:3.3V

     LMK1D1208的首选 VDD 为1.8V、但如果由于某种原因无法实现、则2.5V 和3.3V 也可以。

    数据表中的 Vin、diff 和 Vicm 是否针对(VDD=1.8V)正确?

    时钟输入引脚可以高达2.9V (2.3V + 0.6V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko、

    为了确定您的驱动器是否可以直接直流耦合到 LMK1Dx 输入、请澄清以下细节:

    • 您的 LVPECL 驱动器共模电压是多少?
    • 驱动器的摆幅规格是多少?
    • 驱动器的 VOH 和 VOL 电平是多少?

    或者就是简单地对输入进行交流耦合。 LMK1Dx 具有 VAC_REF 引脚、用于提供偏置电压。

    正如 Evan 提到的、根据您的 LVPECL 摆幅、串联电阻器将为0或75欧姆。

    此致、

    Jennifer 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该驱动器为 ADCLK948、其输出特性可以在下面找到。

    如需更多详细信息、

    www.analogue.com/.../ADCLK948.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko、

    为 LMK1D 提供2.5V/3.3V 电源、从而简化直流耦合电路。 电阻器将偏置设置为1.3V、将负载阻抗设置为50Ω Ω。 确保这些电阻器靠近 LMK1D 的输入端放置。  

    我认为 VCM=2.3V 不适用于 VDD=1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您回答"我想"、TI 是否有人知道事实?  

    数据表中是否存在关于 Vicm 值的错误?

    LMK1D1208 (所有 VDD、1V8、2V5、3V3)是否适合白蚁?  

    IN0引脚中的电压与端接类似(请参阅上图):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko、

    我向团队了解了这一点、数据表是正确的。 即使是1.8V VDD、VCM 也可以是2.3V。

    您的配置基本上与下面类似、只要驱动器的 VOS 与接收器的 VCM 匹配、就会起作用。

    从您的曲线图中可以看出、VOS 为1.91V、这在 LMK1D VCM 规格2.3V 范围内。

    VOD 为668mV、也在 LMK1D VID 规格1.2V 范围内。  

    因此、是的、您的配置可以在所有 VDD 选项下与我们的器件配合使用。