This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:关于时钟合成器的多个输出时钟频率

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1210722/lmk04803-regarding-the-multiple-output-clock-frequencies-from-the-clock-synthesizer

器件型号:LMK04803
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

您好、支持团队、

我有如下所示的时钟生成要求。  

时钟输出1:74.25MHz (LVDS 2.5V)

时钟输出2:125MHz (LVDS 2.5V)  

时钟输出3:25MHz (LVDS 3.3V)

时钟输出4:33.33MHz (LVCMOS 1.8V)  

所有上述频率都可以通过具有多个输出的单个时钟合成器生成。 因为我尝试过时钟设计工具、但收到错误且找不到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry、您好!

    CDCM6208可支持:

    74.25MHz 的频域与其他时钟频率不同、我们需要使用小数分频器来获得该频率并有一些 ppm 误差。