This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:CDCDB400上的功耗数据

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1210468/cdcdb400-power-consumption-data-on-cdcdb400

器件型号:CDCDB400

您好!

我有以下两个问题。  您能告诉我们吗?

 

*1.

在数据表 P.36中、我们可以找到以下数据。

IDD_R (内核电流):8、5mA

IDD (每通道 IO 电流):8.5mA x 4ch = 34mA

"最大电流@ 100MHz 输出"为8.5 + 34 = 42.5mA。  是这样吗?

我们是否需要考虑"输入时钟电源电流"?  请联系我们。

 

*2.

数据表 P.1描述了"流耗:最大46mA"

为什么我的计算数据(42.5mA)与46mA 的最大值不同?   请告知我们。

 

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hattori:

    [报价用户 id="9465" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1210468/cdcdb400-power-consumption-data-on-cdcdb400 "]

    最大电流@ 100MHz 输出"为8.5 + 34 = 42.5mA。  是这样吗?

    我们是否需要考虑"输入时钟电源电流"?  请联系我们。

    [/报价]

    该电流值是正确的。 它的计算方法与此类似。  我们考虑输入时钟频率、因为电流在该频率范围内变化。

    [报价用户 id="9465" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1210468/cdcdb400-power-consumption-data-on-cdcdb400 "]

    数据表 P.1描述了"流耗:最大46mA"

    为什么我的计算数据(42.5mA)与46mA 的最大值不同?   请告知我们。

    [/报价]

    我查看了验证数据、该46mA 是为器件的整个工作频率范围定义的。 它对于100MHz 的值不是固定的、在您的情况下、它是42.5mA。

    此致!

    模拟