This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:校准期间读回

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1210168/lmx2594evm-readback-during-calibration

器件型号:LMX2594EVM

您好、团队成员:

在校准 VCO 期间、我希望从 MUXOUT 引脚回读。

我正在使用 TICS Pro、已 设置 MUXOUT_LD_SEL = Readback、并设置 FCAL_EN = 1。

在测量 MUXOUT 引脚时、我已在 GUI 上更改了 RFout 频率、但在示波器上未执行任何操作。

(当我在原始寄存器映射中点击 Read All Register 时、可以看到数据正在移动)

我不确定如何 手动触发 VCO 校准。 (应该在 TiCS pro 上更改 RFout 频率吗?)

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    您可以读回任何寄存器值吗?

    要触发 VCO 校准、我们需要使用 FCAL_EN=1对 R0进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:

    这是下面的寄存器映射。 您可以检查一下是否有任何值错误吗?

    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_registermap.txt

    此外、我点击了 FCAL_EN 以校准 VCO。 可以正常工作、但我不从 MUXOUT 引脚读取任何回读信号。

     校准期间是否有任何设置输出回读值?

    此致、

    Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    您已将 MUXOUT_LD_SEL 设置为"回读"、您应该能够通过 TICS Pro 和 EVM 回读寄存器。

    要读回、请转到 Raw Registers 页面。

    您将获得以下内容: