This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请参阅 SN74AXC4T245

Guru**** 2944830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1210474/sn74axc4t245

主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

您好、E2E:

我计划将 SN74AXC4T245用作120MHz 时钟的3.3V 至1V 信号转换器。 如果是理想器件、请提供建议。 有8个同步时钟需要从3.3V 转换为1V。 如果我希望具有低抖动、在这种情况下、是否有更好的器件? 谢谢

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ch:

    是的、这是可行的、因为我过去使用 AXC EVM 验证了1.2V<>3.3V 的转换能力可达120MHz、还会进一步建议根据系统/负载要求使用 EVM 进行验证。

    此致、

    迈克尔.