This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:使用外部 VCO 进行锁定检测

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1203961/lmx2571-lock-detect-with-external-vco

器件型号:LMX2571

在使用 LMX2571外部 VCO 模式时、锁定检测信号(Muxout)无响应。  该功能是否仅适用于内部 VCO 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghyslain:

    锁定检测在内部和外部 VCO 模式下均有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    但是、在外部 VCO 模式下、我们没有锁定检测信号活动。 下面是所有 PLL 寄存器的配置、特别是寄存器39的配置、该寄存器允许修改锁定检测功能的配置。

    以十六进制地址数据

    3c A000
    3A 8C00
    35 7806.
    2F 0000
    2A 0202.
    29 0100
    28 001C
    27 11FB
    23 0004.
    22 C000
    21 0000
    20 0000
    1F 0000
    1E 0000
    一维0000
    1C 0000
    1b 0000
    1A 0000
    19 0000
    18 0020
    17 0000
    16 0061
    15 0501
    14 3199
    13 0005.
    12 0003.
    11 0000
    10 0000
    f 0000
    E 0000
    D 0000
    C 0000
    b 0000
    一个0000
    9 0000
    8 0020
    7 0000
    6 0061
    5 0501
    4 3199
    3 0005.
    2 0003.
    1 0000
    0 0002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghyslain:

    这是使用20MHz 输入和480MHz VCO 进行的寄存器设置。 您的配置中的输入和输出频率是多少?

    e2e.ti.com/.../2571HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    输入频率为10MHz、输出为819.2MHz。 外部 VCO 是一个斜率接近11kHz/Volt 的 VCXO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghyslain:

    是10MHz TCXO 吗? 如果是这种情况、你需要使 R34[15]= 0、否则、PLL 的输入不够。

    由于使用的是 VCXO、请使用示波器检查 Vtune 电压、查看它是平坦曲线还是三角波形。 如果看到三角波形、这意味着 VCXO VTUNE 引脚的输入阻抗较低、您需要增加 FPD 或电荷泵电流以补偿泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    不通过修改 R34寄存器(R34[15]=0)来执行任何操作、但当我们 将 CAL_EN (REG0[0])位设为1并返回到0时、检测功能就会工作。 您是否确认有必要执行这些操作来激活或刷新功能?

    此外、VCXO 调优的输入阻抗相对于电荷泵电流可能过低。  我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghyslain:

    在 Vcc 上电或复位后、似乎需要使 R0[7]=1、否则、我们需要切换 FCAL_EN 位来实现锁定检测功能。 我不知道 R0[7]有这个函数。

    总之、您可以始终使 R0[7]=1、而不需要 FCAL_EN=1、因为您没有使用内部 VCO。 锁定检测在 PLL 模式下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    对于我们的应用、切换 FACL_EN 位更为简单 、但将 R0[7]设置为1也起作用。

    谢谢你。