This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:我需要分别从 LMK04828bEVM 在 DCLK 和 SDCLK 中生成100MHz 和5MHz 时钟

Guru**** 2951500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1209639/lmk04828bevm-i-need-to-generate-100-mhz-and-5-mhz-clock-in-dclk-and-sdclk-respectively-from-lmk04828bevm

器件型号:LMK04828BEVM

您好!

我需要从 LMK04828bEVM 分别在 DCLK 和 SDCLK 中生成100MHz 和5MHz 时钟。

请帮助。

此致、
Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    您能否提供有关配置的更多详细信息? 例如、输入频率、单/双 PLL 或分配模式、SYSREF 等。 一个简单的方框图将帮助我们了解您将如何使用器件。