This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:RESET/GPO (#5引脚)的4线 SPI 寄存器设置

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1209233/lmk04828-4-wire-spi-eregister-settings-for-reset-gpo-5-pin

器件型号:LMK04828

您好!

我的客户希望将4线 SPI 和 RESET/GPO 引脚用作开漏 MISO。
所需的所有寄存器设置如下所示?
任何其他所需的寄存器设置或他们必须关心的任何事情?
  -寄存器0x000 bit#4 (SPI_3Wire_DIS)= 1b
  -寄存器0x14A bit#5-#3 (RESET_MUX)= 110b
  -寄存器0x14A bit#2-#0 (RESET_TYPE)= 110b

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    是的、这些是相关的寄存器。  

    Vcc 上电后、RESET/GPO 默认使用内部下拉电阻进行输入。

    由于您希望将该引脚设置为开漏输出、因此在该引脚上有一个外部上拉电阻器。  

    我认为、在 Vcc 上电后、这个电阻将使器件保持在复位状态。 首先、我们可能需要对器件进行编程、以将该引脚设置为开漏输出、然后再 继续对所有其他寄存器进行编程。  

    尽管我们将该引脚设置为开漏、但输出仍然为0或1、不支持高阻态输出。 因此、我建议使用推挽输出、而不是开漏输出。 因此、我们不需要外部上拉电阻器、因此在 Vcc 上电后应避免产生混淆。