This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:PLL2不能锁定在单环路模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1208115/lmk04821-pll2-cannot-be-locked-in-single-loop-mode

器件型号:LMK04821

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

使用 LMK04821的单 PLL 模式、从 OSCin 输入125MHz 的差分时钟、请参阅配置参数: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/132/lmk04821_5F00_single_5F00_pll_5F00_OSCin_5F00_VCO0.tcs

在测试过程中、我们发现输出时钟频率基本正确、但 PLL2无法锁定。

客户想知道可能的原因是什么以及如何解决? 您能帮助我们来看看这一案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果输出频率正确、相位噪声正常、则应该已锁定。 当您说 PLL2无法锁定时、您是说 PLL2 DLD 为低电平吗?  

    请使用频谱分析仪或其他射频测试设备测量 PLL2输出、以确认其已锁定。  

    您是如何将差分时钟连接到 OSCin 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的支持。

    1) 1)通过 Status_LD2硬件引脚和0x183寄存器、可以看到 PLL2 DLD 均为低电平。

    2)并且客户还审阅了过时的时钟频谱并发现中心频率发生了漂移。

    基于上述两点、可确定 PLL 未锁定。

    和请参阅 LMK04821硬件原理图:  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/132/LMK04821.pdf

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry: