This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:使 PLL 断电或使 PLL 休眠

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1208478/lmx2582-power-down-the-pll-or-sleep-the-pll

器件型号:LMX2582

您好、专家!

我们的一个客户在 PLL LMX2582上工作。 他 想让 PLL 掉电或使 PLL 休眠。

他需要上电后200us 左右的锁定时间。 有可能吗?

他已在完全辅助模式下对 PLL 编程、

我希望您能帮助我们确认一下。 谢谢你。
此致、
杰拉德
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    这是不可能的、内部 LDO 需要一些时间来唤醒。 所示的测试数据、对于任意配置、在将 CE 引脚拉回高电平后、PLL/VCO 将在6ms 内恢复锁定。