This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:如何计算 NA555的电源电流?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, NA555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206427/na555-how-to-calculate-the-supply-current-about-the-na555

器件型号:NA555
主题中讨论的其他器件: TLC555、NE555

大家好、  

   有问题需要确认

问题1:客户想知道 NA555的电源电流。  它们的使用方式如下:在正常情况下、引脚3 TRIG 输入高电平、而引脚4 OUT 输出低电平;当 TRIG 输入低电平时、OUT 输出高电平、并在3秒后返回低电平。 VIN 上的电压电源为5V。 我们只能在没有负载的情况下找到电源电流、在这样的应用中、如何知道5V 时的电源电流?

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    [quote userid="520982" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206427/na555-how-to-calculate-the-supply-current-about-the-na555如何知道5V 电源电流?

    对于5Vdc 电源电压、工作电流约为6mA。 由于你们没有提到5VDC 输出下的负载、所以我无法告诉你们可能需要峰值电流。 此外、总电源电流是输出端占空比的函数。 您应该能够对其进行仿真并确定总体电源电流、然后您需要针对温度变化增加一些开销电流。 最大 输出电流约为 ±200mA。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

       感谢您的答复。 我得知 I_SUPPLY=I_OUT/DUTY 周期。

       跟客户说完了、电源电压是15V。 OUT 引脚将驱动 NMOS。

       这是我的 customer.e2e.ti.com/.../NA555_5F00_Schematic.pdf 原理图

       

       您能否帮助我确认如何计算电源电流?  

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

      您能否帮助我确认如何计算电源电流?  [/报价]

    我没有 NA555 PSpice 模型。 我将以 TLC555为例、并在仿真中估算了 LDO 的电流和额定值。  

    在使用实际仿真负载和电源电压运行完整的仿真后、您可以单击 Vcc 电源的 Icc 电流(以15Vdc 为例)。  

    点击"Process"--> Average"-->该工具将提示 ICC 的平均值-->在本例中,该工具将提示输入平均电流值84mA @15Vcc。 因此、电路的 LDO 应在室温下提供最小15V*0.084A=1.26W 的电流以运行 TLC555电路。  

    e2e.ti.com/.../TLC555-Current-Calculation-03162023.TSC

    如果15Vdc 的 Vcc 来自 LDO、您需要使用适当的电源确定 LDO 的大小->您需要确保 LDO 能够根据 LDO 的 安全 工作区(SOA)在工作温度范围内提供和吸收所需的电流。 从 LDO 的 SOA 曲线中、您将获得应用所需的 LDO 最小功率。 然后、 出于安全考虑、您需要将应用的最低功耗(SOA)提高一倍、三倍或四倍(您希望在最坏的工作条件下使 LDO 保持尽可能低的温度、而不会过热)。   

    作为设计人员、您不仅要考虑标称工作条件、还要考虑所有故障条件、错误使用、延长的极端温度工作条件等、从而使 LDO 和产品仍然能够在这些极端条件下运行。 这些运行条件应符合产品要求。  一般来说、对于一个设计而言、电源始终过大且过誉。  

    [quote userid="520982" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206427/na555-how-to-calculate-the-supply-current-about-the-na555我们只能在没有负载的情况下找到电源电流。在这样的应用中,

    此外、不要忘记 xx555在 Vcc = 15Vdc (无负载)与温度间的关系。 仿真可能未考虑直流电源要求、但通常应该较小(无负载时为15VDC * 10mA = 0.15W)。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

       非常感谢您使用基于 TLC555的仿真。

       根据 仿真、我找到了一种几乎评估电源电流的方法。

       IOUT = Vout/R4=6=9.16V/μ 100Ω= 91.6mA

       考虑到占空比、在仿真中、Iin=91.6*(T_high/(T_high+T_low))=88.02;

       I_无负载= 0.3mA

       I_SUPPLY_CURRENT=88.02+0.3mA=88.3mA、这非常接近绝对平均电流88.36mA;

       根据上面的计算、我们能够 大致计算出 NA555的电源电流:

       在15V 电源下、V_OUT=14.3V;

       R_OUT = 10kΩ Ω

       IOUT=14.3V/μ 10kΩ 1.43mA;

       根据数据表、I_SUPPLY_15V_withou_load=9mA

       如果我们忽略占空比、我们可以得到最大电源电流:

       I_max_supply_15V_without_load=9+1.43=10.43mA。

       您能帮助审查我的计算以评估 NA555的电流供应吗?

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    以下是我的一些评论。  

       i_无 load=0.3mA

    您的计算对于 TLC555而言是可行的。 此电流图对于最坏情况分析是正确的、最坏情况分析是 TLC555计时器为低功耗器件。

      根据上面的计算,我们可以 大致计算 NA555的电源电流:

    NA555在无负载时消耗更多功率、 如下表所示。  您应该在 Vcc = 15VDC 时使用15mA 的最差情况。  

    由于我没有 NA555 PSpic 模型、因此仿真电流消耗仅适用于 TLC555 (低功耗计时器)。  

    您能帮助检查我的计算以评估 NA555的当前供应吗?

    请尝试使用 NE555计时器、其电流消耗可能与 NA555器件更接近。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

       感谢您的答复。

       在与客户交谈后、我们决定将30mA 作为最大电流源。

       此外、我正如您所说的那样在 NE555上进行仿真、而且会 从客户的设计中遵循原理图。 但仿真结果似乎有问题。

       您能帮我复查客户原理图并调试仿真吗?

    e2e.ti.com/.../TLC555-Current-Calculation-03162023-_2D00_-autosave-23_2D00_03_2D00_20-10_5F00_00.TSC

    非常感谢  

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    您需要正确设置触发输出电压、因为此电路使用15V 电源轨。 此外、请检查触发参数。   

    e2e.ti.com/.../TLC555-Current-Calculation-03202023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

       非常感谢您进行仿真调试。

       我会将仿真结果和仿真发送给大家、有任何问题我都会跟大家分享。

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    好的、如果您有任何其他问题、请告诉我们。  

    此致!

    雷蒙德