This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:LMK1C1104 -输入与输出的不同电压电平

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1208030/lmk1c1104-lmk1c1104---different-voltage-levels-for-input-vs-output

器件型号:LMK1C1104

你好。 您能否确认、当 VCC=1.8V 时、在输入时钟上使用3.3V LVCMOS 信号不是问题? 数据表中没有指定的 VIH 最大值、这使我相信3.6V 的"绝对"最大值是阈值、但我想确认。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 数据表确实显示输入可以承受3.3V 电压。 我之前没看到。 这回答了我的问题。 谢谢你。