This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61004:CLK 生成 IC

Guru**** 2909510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1207838/cdcm61004-clk-gen-ic

器件型号:CDCM61004

大家好、

我们是否具有可满足以下要求的时钟生成器 IC?

1. LVCMOS 输出频率高达1250MHz

 输出共模电压约为1.25V

 抖动低于50fs rms

4.3 ~ 4通道 LVCMOS 输出

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    在1.25GHz 下无法运行 LVCMOS 时钟发生器。  

    我们不以 LVCMOS 格式显示共模电压。  

    1.25V 是 LVDS 的典型共模电压、如果您正在寻找 LVCMOS 或 LVDS 时钟发生器、请确认。