This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808BEVAL:在单环路模式下使用 LMK04808 (PLL2、内部 VCO)

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04808, LMK03806BEVAL, LMK04803, LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1204345/lmk04808beval-using-lmk04808-in-single-loop-mode-pll2-internal-vco

器件型号:LMK04808BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04808USB2ANYLMK03806BEVALLMK04803LMK04832、LMK04828.

大家好!

我们正在寻找购买产品 LMK04808B 评估 使用的独立 ADC 板 幻灯片2 才能生成 750MHz 1GHz LVPECL 输出。 我的目的是在中使用它 单环路模式 ( PLL2、内部 VCO 模式)。

我已使用 TICS-Pro 为相同的使用生成配置 500MHz OSCin  (基于我们的应用)-请参阅随附的配置文件。 我的问题/疑虑如下、请您帮忙:

1.我明白了-在双环路模式中、PLL2的 VCO 输出反馈给 PLL1。 这在单环路模式下是否仍然适用?e2e.ti.com/.../LMK04808_5F00_500MHz_5F00_In_5F00_750MHz_5F00_1GHz_5F00_out_5F00_single_5F00_loop.tcs

我选择的配置-给出了关于 PLL1的 VCO 频率和 PLL2基准不匹配的警告

我是否需要担心此警告- 因为我要在单环路模式(仅限 PLL2)下使用它、并且不需要 PLL1-lock

2.我们需要购买 USB2ANY 是否单独提供、或者它是否包含在评估套件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hima、您好!

    Unknown 说:
    1. 正如我理解的那样、在双环路模式下、PLL2的 VCO 输出反馈至 PLL1。 这在单回路模式下是否仍然适用?

    正确、PLL2的输出将环回、通过 N 分频器并作为相位检测器的输入。 因此、您无需担心该警告。 我查看了您的配置、它看起来是正确的。

    Unknown 说:
    2. 我们需要购买 USB2ANY 单独购买器件、还是它包含在评估套件中?

    是的、确实如此!

    此外,我想问:

    1) 1)为什么您选择使用 LMK04808而不是我们的较新器件?

    2) 2)您为什么考虑在单环路模式下使用抖动清除器、而不使用我们的时钟发生器之一?

    3) 3)此器件的终端设备是什么? 这个时钟驱动什么?

    提前感谢!

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!

    感谢您的快速回顾。

    请在下面查看我的回答:

    -它说 LPT 电缆 USB2ANY 将会出现在套件中-如果我们提前知道具体发货哪一个、我们就可以进行更好的计划。 几个月前、当我们购买了 LMK03806BEval 板时、我们收到了带有套件的 LPT 电缆、并且我们不得不单独购买 USB2ANY、但我们损失了一些时间  

    选择 LMK04808的原因是:

     --我们的应用程序要求最大参考频率为 500MHz (OSCin) 750MHz 和1GHz 的 CLKout 。 我使用了 TI 的 时钟架构 工具来搜索满足上述要求的时钟发生器。  

     附件是时钟架构得出的结果列表

     --如果您有一个更好的零件号满足上述要求-请告诉我们。 非常感谢。

    关于我们的应用:

      我们希望用 LMK04808作为时钟,用于驱动串行器/解串器多协议 PHY

    非常感谢 Andrea 的支持,

    Hima Putta

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_parts_5F00_Ref_5F00_500MHz_5F00_Out_5F00_1GHz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hima、您好!

    -它说 LPT cable USB2ANY 将会出现在套件中-如果我们提前知道具体将发货哪一个、我们将能够更好地计划。

    之所以可以这么说、是因为 LMK04803可使用 LPT 电缆或 USB2ANY 进行编程;因此、无论使用哪种电缆都无关紧要。 请注意、LMK04832或 LMK0482x (在文档中以21或28结尾)只能使用 USB2ANY、因此如果您选择其中任何一种、那么您肯定会得到 USB2ANY。

    --如果您的器件号更好地满足了上述要求,请告知我们。 非常感谢。

    一般而言、LMK04832或 LMK04828是较新且经常使用的器件、因此这些器件在过去的帖子和在线页面上有更多(更新后的)信息、因此我也会推荐这些器件。 由于技术的改进、它们还具有更好的性能。

     --我们正在寻找使用 LMK04808作为时钟,用于驱动串行器/解串器多协议 PHY

    谢谢!

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    还有一点与相关 LVPECL 交流耦合 输出终端、请:

    数据表中也提到了这一点 LVPECL 接收器 通常具有 2V 直流偏置电压 。 但我们的接收器具有~700mV 的共模电压(直流偏置)。 这是否会对的 LVPECL 驱动器造成问题 LMK04808 评估 请告诉我、您能为我们了解一下吗?

    非常感谢、

    Hima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hima、您好!

    如果接收器已经具有内部偏置、请使用交流耦合。

    由于您的共模电压只有700mV、您还应该将 LMK04808 LVPECL 输出设置为700mV 或1200mV 选项。