This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:是否可以使用 USB 加电但使用外部 I2C 微控制器进行控制?

Guru**** 2950290 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1207303/cdce6214-q1evm-is-it-possible-to-power-up-with-usb-but-control-with-external-i2c-microcontroller

器件型号:CDCE6214-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

CDCE6214-Q1EVM 用户指南说明了如何设置电路板以提供外部5V 电源、但它需要修改电路板、我实际上并不觉得有必要。 我想做的是使用 USB 连接为电路板加电、但将外部 FPGA i2c 端口连接到器件。 这可以通过某种方式实现吗?

另外、用户指南也有点令人困惑、其内容如下:

短接 J6的引脚2和3以及 J10的引脚2和3。 目的是断开 SDA 和 SCL 引脚

将 SDA (J6的引脚2)、SCL (J10的引脚2)和 GND 连接到 USB2ANY。

但我当然不能这样做、因为 J6的引脚2上有一个跳线(顺便说一下、它不是分子式的、因此无法知道是哪一个)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro,

    可以将 FPGA 的 I2C 引脚连接到 EVM 的 GPIO2 (SDA)和 GPIO3 (SCL)、下面的跳线的中心引脚。

    如果您不是驱动 USB2ANY、I2C 线路将被板载上拉电阻拉高、并且 FPGA 可以与器件自由通信。

    谢谢。

    Kadeem